结果:找到"氧疗仪语音芯片 氧疗仪语音播放芯片",相关内容1000条
- 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
- 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
- N9305语音芯片在充电桩上的应用
- 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
- 制氧机语音播放芯片方案,医疗设备声音提示ic选型
- 一般固定式医用制氧机主要用于医院、门诊手术中心等地,而便携式医用制氧机则主要应用于家庭环境中,以便患者在家中使用。家用制氧机语音方案设计需求:1、不少患者和用氧者对吸氧知识还不够了解,氧疗也不规范,所以患者什么时候需要吸氧、该如何进行吸氧等问题需要正确引导使用!2、家用制氧机主要是老年人群体使用,老年人眼睛视力不好或环境黑暗时,制氧机操作起来不方便。3、氧气是会助燃的,所以周围千万不能有火源,在使用之前如果可以语音提示使用者,确保制氧机周围没有热源或者明暗火源。4、如果制氧机的内部压力过高,为避免机器故障,制氧机将自动报警并停止运行。例如,如果氧气出口被堵塞,则机箱的内部压力过高,制氧机将发...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 制氧机语音芯片 医疗设备声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-08 11:23:00
- NV040D语音芯片在氧疗仪上的应用
- 缺氧是指组织供氧不足或利用障碍,引起机体机能代谢甚至形态结构发生改变的一系列病理变化过程。如果机体长期处于缺氧状态,可能会加重呼吸系统疾病,如诱发哮喘、加重肺间质纤维化等,严重时可能会导致肺源性心脏病。除呼吸系统疾病外,可能会导致心血管系统疾病,如引起心律失常等,还可能会导致消化系统症状,如消化不良、腹胀、腹泻等。而氧疗仪是指各类缺氧的治疗仪器,除了消除引起缺氧的原因外,均可给予吸氧治疗。吸入高浓度的氧使血浆中溶解氧量增加能改善组织的供氧。而为了更方便患者使用氧疗仪,很多厂家都在设备中加入了语音提示功能,可以语音提示患者,语音引导患者如何正确使用设备,尤其对于很多老人、小孩来说使用语音氧疗仪...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 氧疗仪语音芯片 氧疗仪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-15 15:46:00
- 语音播放芯片在共享充电柜上的应用
- 电动车已经成为市民的主要出行工具,据官方数据统计,目前中国电动自行车保有量超过2.5亿辆,而年产量达到4000万辆,年销售超过3000万辆,数量增速迅猛。在给大家带来方便的同时,也带来了不可忽视的安全隐患,因为电动车诱发的火灾事故呈逐年上升趋势。因此电动车必须在楼下安全地方集中充电,已成为大家的共识,集中充电通常有充电桩和充电柜两种形式。我们发现,相较于充电桩,每组包含三到八个充电口的充电柜占用空间更少,柜内甚至有直接防爆功能,安全系数很高,受到不少市民的青睐。然而,充电柜不能直观的、智能地告知消费者,目前设备所处的工作状态以及技术问题,因此为了解决上面的问题,充电柜厂商都本着创新提出一种带...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 充电柜语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-24 11:07:00
- 治疗仪语音芯片声音提示ic选型
- 常见的物理因子包括“电、声、光、磁、水、压力等等。与药物治疗相对应,物理治疗相对比较安全,也环保。区别于药物治疗,物理治疗的作用对某些疾病还是非常见效,比如通过改善血液循环来改善人体脏器的功能或者改善人体局部组织的状态是非常见效的。目前应用最广泛的理疗设备应该是热疗仪器。热疗的直接结果就是引起人体局部组织的血管扩张,使血流量得到加强,打通淤塞的毛细血管,增加对人体组织的血液灌注量。这类仪器的疗效与人体在血液循环改善的条件下,促进了组织细胞的新陈代谢有直接关系。然而很多客户在使用热疗仪器时,不是很清楚功能模式,而且说明书往往字比较多,又很小,年纪大的用户不能够更好地使用,于是很多治疗仪厂家都加...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 治疗仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-15 18:20:00
- 语音播放芯片在眼部按摩仪上的应用
- 在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 按摩仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-10 17:12:00
- N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
- 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音播放芯片 语音提示ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
- 倒车雷达语音播放芯片选型!
- 倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观地显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,令人放心地倒车。因此很多倒车雷达厂家都开始设计会说话的“倒车雷达”,能够很好地满足了大家的需求。尤其解决了新手倒车时的畏惧心理,真人语言提示随时将...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 语音播放芯片 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-11 15:05:00
- 语音芯片是怎么烧录的?
- 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
返回